PROTECTION OCULAIRE
UN MUST POUR L’INDUSTRIE ET LES COMMERCES !
L’œil est un organe sensoriel particulièrement sensible et important. Nous utilisons nos yeux pour environ 80 % de ce que nous percevons. Ce sont donc nos yeux qui nous fournissent la plupart des informations. Nous reconnaissons et nous orientons dans notre environnement à l’aide de nos yeux.
En vertu de la législation européenne, les employeurs sont tenus de fournir gratuitement des protections oculaires aux travailleurs lorsqu’il existe des risques potentiels sur le lieu de travail. Les exigences générales en matière de protection oculaire individuelle sont définies dans la norme EN166.
Chez Würth, vous trouverez non seulement des lunettes de protection et des lunettes de vision intégrale, mais aussi des écrans faciaux, qui protègent également la bouche et le nez des dangers éventuels. Notre assortiment comprend également des lunettes et des casques de soudage, qui permettent de transformer des métaux en toute sécurité. Vous trouverez également les accessoires adéquats pour l’entretien et la maintenance de ces produits, afin de garantir une protection oculaire fiable à long terme.
CONCEPTION EN INTERNE DES LUNETTES DE PROTECTION
La société actuelle est en constante évolution. De nouveaux développements voient constamment le jour, les valeurs changent et les décisions d’achat sont prises selon des critères différents. Cela implique également l’importance de la conception. On veille de plus en plus à ce qu’un produit ne se contente pas de remplir sa fonction, mais à ce qu’il plaise aussi au client.
Les nouvelles lunettes de protection Würth combinent l’idée d’utilisation technique et de fonction esthétique. La qualité joue également un rôle décisif. Ces nouveautés ont été élaborées sur la base du cycle de vie des produits. Notre phase de conception comporte plusieurs étapes : briefing, croquis, rendus et échantillons 3D.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des designers danois, dont l’expertise particulière a largement contribué au développement de ce produit. Une fois les premières esquisses et propositions élaborées par les concepteurs et validées par les chefs de produit, la création des rendus a commencé. Il s’agit d’un processus qui permet de représenter des objets tridimensionnels de manière réaliste à l’aide d’un logiciel. Ensuite, ces rendus ont été utilisés pour créer les premiers échantillons 3D des nouvelles lunettes de protection à l’aide d’une imprimante 3D.
L’impression en 3D se répand de plus en plus ces dernières années, notamment dans l’industrie, et il est désormais impossible d’imaginer la conception et la production sans elle. Grâce à ce processus, l’imprimante applique un matériau liquide couche par couche, qui durcit ensuite pour obtenir un produit fini.
Nos nouveautés
Lunettes de protection S500
Dans le cas des lunettes de protection S500, nous avons délibérément décidé de les fabriquer à partir d’un seul matériau et nous nous sommes limités aux caractéristiques essentielles d’une paire de lunettes de protection, fidèles à la devise « less is more ».
- Perception latérale sans restriction grâce à une fabrication complète en polycarbonate transparent
- Excellente tenue et confort élevé grâce à un poids plume de 22 g
- Protection UV jusqu’à 380 nm grâce au verre en carbonate polaire
- Design danois
Lunettes de protection FS502
Le design visionnaire et sportif des lunettes de protection FS502 incarne un type de protection oculaire encore jamais proposé par Würth.
- Inclinaison variable des branches pour un ajustement individuel et une couverture optimale des yeux
- Champ de vision étendu pour une vue sans restriction
- Verre résistant aux rayures à l’extérieur et antibuée en permanence à l’intérieur
- Boucle nasale souple pour empêcher les lunettes de glisser
- Branches réglables en longueur
- Extrémités des branches souples et antidérapantes pour un maintien sûr
- Différents matériaux
- Design danois
Lunettes panoramiques FS503
Le modèle FS503 se caractérise par son large champ de vision, ce qui lui permet d’être utilisé non seulement comme lunettes panoramiques, mais aussi comme surlunettes.
- Panoramiques pour une vision périphérique optimale
- Verre résistant aux rayures à l’extérieur et avec traitement antibuée durable à l’intérieur
- S’adaptent parfaitement à tous les tours de tête grâce à un bandeau extra large et réglable
- La ventilation indirecte permet une bonne circulation de l’air à l’intérieur des lunettes et garantit une vision sans buée
- Combinaison possible avec une protection respiratoire
- Design danois
Protection pour les soudeurs
Divers risques tels que les rayonnements, la chaleur, les projections, les fumées et les gaz peuvent survenir au cours des différents procédés de soudage. En outre, il existe un risque de brûlure et d’incendie dans la quasi-totalité des procédés de soudage. La protection pour les soudeurs protège le corps contre ces dangers. C’est pourquoi Würth a mis au point une protection pour les soudeurs de la tête aux pieds.
Nos casques de soudeur et cagoules de soudeur ont été classés en fonction des domaines d’application recommandés. Les niveaux de protection recommandés ne sont fournis qu’à titre indicatif et correspondent à la norme EN 169:2002. La sensibilité individuelle des yeux peut nécessiter un écart de ± 1.
La série WSH AIR III
Le soudage et le meulage génèrent des odeurs et des particules désagréables dans l’air. Cela peut entraîner une déficience et une distraction dues à l’odeur.
La série WSH AIR III procure une nouvelle sensation de confort pendant le soudage et le meulage :
- Pas d’odeurs désagréables pendant le soudage et le meulage
- Amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur du casque
- Moins d’interférences des relents et des odeurs
- Le test automatique du débit d’air élimine la nécessité de test manuel
- Le niveau de protection TH3P le plus élevée selon la norme EN 12941 est atteint
Tous ces éléments améliorent le bien-être du soudeur et donc sa productivité.
Produits WSH AIR III
Plan d’urgence pour les yeux
Réaction appropriée en cas d’urgence:
1. Déterminez le contaminant | 2. Sélectionnez le flacon et la solution de rinçage adéquats | 3. Commencez à rincer | 4. Rincez comme indiqué |
---|---|---|---|
Corps étrangers tels que la poussière, la saleté ou les échardes | Solution de rinçage oculaire | Solution de rinçage oculaire | Rincez vos yeux avec un liquide de rinçage oculaire jusqu’à ce que les corps étrangers soient éliminés. |
Acides | Solution de rinçage oculaire neutralisante | Solution de rinçage oculaire | Rincez vos yeux avec une solution de rinçage oculaire neutralisante pendant 2 minutes jusqu'à ce que le flacon soit vide. Continuez à rincer avec la solution de rinçage oculaire jusqu'à l’intervention d’un médecin. |
Substances alcalines | Solution de rinçage oculaire neutralisante | Solution de rinçage oculaire | Rincez vos yeux avec une solution de rinçage oculaire neutralisante pendant 2 minutes jusqu'à ce que le flacon soit vide. Continuez à rincer avec la solution de rinçage oculaire jusqu'à l’intervention d’un médecin. |
Autres produits chimiques, tels que les solvants et les huiles | Solution de rinçage oculaire | Solution de rinçage oculaire | Rincez vos yeux jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de gêne. Continuez à rincer avec la solution de rinçage oculaire jusqu'à l’intervention d’un médecin. |
Important!
Pour tous les contaminants, les yeux doivent être rincés avec un jet doux et uniforme. Ne pressez que légèrement le flacon de rinçage oculaire pendant le processus de rinçage. En cas de lésion ou de contamination des yeux, consultez un médecin. Le rinçage doit être poursuivi pendant le trajet vers l’hôpital ou le cabinet du médecin.
CONSEILS ET ASTUCES
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES PROPRIÉTÉS
Quels sont les risques auxquels les yeux sont exposés ?
Les dangers pour nos yeux peuvent être divisés en trois catégories :
- Optiques (rayonnement UV et IR, lumière aveuglante) - les lunettes à branches, par exemple, fournissent une protection optimale contre ces dangers.
- Mécaniques(chocs, corps étrangers) - les lunettes avec oreillettes et les lunettes panoramiques, par exemple, fournissent une protection optimale contre ces dangers.
- Chimiques (acides, alcalis, gaz, vapeurs, nébulisations, fumée) - les lunettes panoramiques, par exemple, offrent une protection optimale contre ces dangers.
Bien entendu, notre comportement personnel joue un rôle extrêmement important, car nous pouvons par exemple créer un risque nous-mêmes par négligence. Nous sommes responsables de la protection de nos yeux. Seul le port permanent de produits de sécurité professionnels garantit la protection contre les différents risques.
Quelles sont les propriétés des lunettes de protection ?
- En cas de choc, les lunettes de protection ne peuvent pas se briser, rien ne peut pénétrer dans le verre et les lunettes doivent rester en place.
- Les particules chaudes ou les étincelles volantes ne peuvent pas brûler la monture ou le verre pendant le travail, ni même laisser de traces visibles.
- Rembourrage nasal souple et flexible pour un confort optimal et un ajustement sûr.
Il va de soi que les lunettes de protection Würth répondent à ces exigences de sécurité et de confort. En outre, nos lunettes possèdent d’autres caractéristiques qui améliorent le confort de l’utilisateur :
- Un ajustement parfait, puisque nos lunettes s’adaptent à la forme de votre tête
- Design moderne et sportif
- Grande durabilité
- Extrêmement résistantes aux rayures et antibuée en permanence à l’intérieur grâce à une technologie de revêtement unique
- Protection UV 100 % (jusqu’à 400 nm) ou 99,9 % (jusqu’à 380 nm). Généralement 380 nm, mais une protection UV de 400 nm est préférable. Cette différence minime ne se remarque pas dans la vie quotidienne. À long terme, la protection UV plus élevée est essentielle pour la santé, car elle permet de prévenir les cataractes, par exemple.
Quand les protections oculaires doivent-elles être remplacées ?
Les travailleurs sont tenus d’effectuer une inspection visuelle avant chaque utilisation de leur protection oculaire afin de vérifier qu’elle est en bon état. Si la protection oculaire présente des signes d’endommagement, elle doit être remplacée immédiatement. En cas d’usure typique, il faut veiller à ce que les critères visuels requis puissent encore être respectés.